This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:有关 CC1101功能的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605865/ccs-question-about-cc1101-functioning

主题中讨论的其他器件:CC1101

工具/软件:Code Composer Studio

我正在对 TIVaC123GH6PM 进行编码以控制 CC1101射频模块。 我不确定 CC1101是否处于空闲状态、是否有无线信号进入、是否必须在代码中写入选通命令才能将 CC1101模块更改为 RX 状态、 或者模块将识别自身并更改为 RX 状态。 之后,它将自行返回空闲状态,需要选通信号命令吗?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个旧的射频模块-不是吗? 相信我的公司有多个-还有一个开发套件(已使用多年...)
    现在-作为一名前美国陆军通信官-我相信大多数此类射频模块都"默认为 RX 模式!" 这是有道理的、不是、因为您希望最大限度地降低"丢失"传入传输的可能性。

    模块的数据表和/或操作手册中是否不会显示该级别的详细信息? (如果器件"太旧"、则"不再发布/其他可用"-我应该能够找到我们的套件-并为您进行检查。)

    我的经验是、此类射频模块(始终)处于 RX 模式(除非节电是主要模式)、并且"在信号到达 μ@模块的 TX 和/或专用引脚时切换到 TX 模式-"将器件从 RX 切换到 TX "。