This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:有关 RM48L952的 DCAN 模块的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605899/rm48l952-questions-about-dcan-module-of-rm48l952

器件型号:RM48L952

您好:

   现在我们在   产品中使用了 RM48L952的 DCAN 模块,我们遇到了问题。 我们 使用邮箱每500ms 发送一条消息, 但有时我们无法在 CAN 总线上接收到这条消息(通常 每天发生一次),它持续3分钟,然后一切都恢复正常。

   此问题是否由 DCAN 模块本身引起?

   我发现   错误和状态寄存   器中的 TxOK 位可以指示消息是否已成功发送、但是64个邮箱只有一个 TxOK 位。  如何确保每个邮箱 都成功传输 ? 或者是否有其他方法可以确保成功发送每条消息 ?

   我们 期待您的回答!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    首先、第一段中描述的问题、即您声称无法在 CAN 总线上每天接收一次约3分钟的消息。

    首先、根据您的后续问题、我假设 RM48Lxx 器件是执行发送的器件、并且"无法接收"适用于总线上的其他器件?

    那么、所有东西都可以自行恢复正常、或者是否进行了一些复位或其他操作来恢复正常状态?

    您是否在示波器上查看了 CAN 总线、以查看器件是否实际传输数据、并且出于某种原因、CAN 总线上的其余器件看不到它们? 您能否检查 CAN 总线是处于总线关闭模式还是某些潜在的错误状态? 如果总线上发生灾难性故障、则可能会发生这种情况。 但是、恢复速度应超过3分钟。

    另一种可能是波特率容差和 CAN 位时序设置。 可能是位时序的设置方式错过了总线上的通信、或者波特率误差最终会脱离同步、从而导致总线上的错误、并且在一段时间后、最终会重新对齐。 当它进入此模式时、您应该能够在示波器上看到它。

    最后、TxOK 位指示每条已发送消息的传输成功。 由于消息是串行发送的、因此可以在发送每个消息后对其进行检查。