Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
*安全功能"EMF3"。
我使用 TMS570LS3137并阅读安全手册(SPNU511D)。
我使用 HAL_Cogen (版本04.05.01)。
我对 HAL_Cogen 生成的源代码有疑问。
我将以 EMIF 模块为例进行介绍。
在生成的代码中,有 emifGetConfigValue ()。
在这里、我知道我们正在比较初始值和当前值。
*寄存器的初始值设置由 EMIF_ASINNC1Init ()等实现
设置为初始值的值与 emifGetConfigValue ()处理为初始值的定义值似乎不同。
它是否始终使用安全功能"EMF 3"做出故障判断?
HAL_Cogen 工具是否存在问题?
或者、我的看法中是否有错误?