This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:哪个控制器支持仅使用 GSM/GPRS 模块在 AWS IOT 上发送我的传感器数据?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597855/compiler-which-controller-support-to-send-my-sensor-data-on-aws-iot-using-gsm-gprs-module-only

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在搜索控制器、以便将数据发送到 AWS IoT、但直到找不到适用于我的应用的 Spefic 控制器。 因此、是否有人知道此类控制器还如何将 GSM/GPRS 模块用于 AWS IoT、请告诉我。

在高级版中谢谢..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找能够连接到 GSM/GPRS 模块的微控制器、那么大多数具有 UART 的微控制器都可以实现这一目的。 如果您正在寻找连接到 GSM/GPRS 模块并将信息发送到 AWS 的软件示例、我没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生给我的答复,你能向我建议我应该为我的项目做些什么。

    谢谢、此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vishal B"]...can 您建议...  我应该为我的项目做些什么。[/报价]

    您的请求中是否会出现更基本的问题(尚未出现)?     您是如何选择这样的项目的?     选择此处所示 MCU 更"已知和支持"(即"某种"已知/支持)的项目是否不会更好?

    此类项目的一部分"选择/选择"要求您作为技术人员 、"调查员"的更多技能/工作。    您的讲师、上司或(其他)"本项目的驱动者"是否正确地指导您完成了这一"最必要"的调查要求?    登录此处-请求如此广泛(并减去您投资的正确重点、时间/努力的任何证据)并不是您获得项目成功的最佳途径!

    "我应该怎么做..."的直接回答  

    • 选择一个具有此论坛 MCU "已知"功能 的项目... 或
    • 提供更广泛的调查网络、重点关注您的(关键字):"AWS IOT & GSM/GPRS"
    • 将此处找到的"缺少关键支持要求"报告给"项目的驱动因素"。   必须(快速)将您的发现告知他们。

    在这两种情况下、您都必须设计一种能够有效揭示许多 MCU 功能的方法、甚至是那些"在"这些红色走廊外"的 MCU。。。   BTW -改进您的"调查技巧/方法/努力"可能会对您生活中的许多(其他-非技术)方面有益-因此您有必要认真考虑...