This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Tiva C 上的 TI SimpleLink 平台

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605479/ek-tm4c1294xl-ti-simplelink-platform-on-tiva-c

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我想知道 TM4C 团队是否计划将 Tiva C MCU 集成到 SimpleLink 平台中、将 TivaWare 替换为 SimpleLink SDK、就像 TI 的另一个 MCU 一样? 我一直在使用新的 SimpleLink 平台以及 TI MSP432P401R 和 CC1310、 我很高兴、SimpleLink 是一个独立且组织有序的软件包、可在整个 SimpleLink MCU 产品系列中提供代码兼容性、因此它使我能够在 TI 微控制器中重复使用我的代码、太棒了。 新的 SDK 帮助我加快了开发过程并缩短了上市时间。 如果 Tiva C MCU 与 SimpleLink 平台集成、那会很有趣。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "潜在的新器件"是否能体现您的指令、而不是这一"牙齿中的长"旅、这也许会"更有意义"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOM dia Otavio、
    我认为这种情况不会发生。
    但是、随着代码和库的发展、这变得不太相关:Tivaware 主要是驱动程序、与硬件密切相关。 一段时间后、我们公司发生的情况是、我们有一组代码使用大量 Tivaware 调用、而其他代码几乎是"pure C"、可以轻松移植到其他 MCU。
    当您需要将您的功能移植到不同平台时、"应用相关"代码所做的更改将非常少-当然、硬件相关的意愿也需要适应新的驱动程序集... 即使您从 MSP 更改为 Tiva (驱动程序函数在用途上非常相似)、这也不会太困难。
    我不想有一个单项目运行的场景、因为维护和抽象级别使这成为可能、它所花费的时间比其他方案要长-至少对于我们的应用级别而言。
    Saudações μ A
    布鲁诺