This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种微控制器最适合使用汽车产品

Guru**** 2404305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598868/which-micro-controller-is-best-to-use-automotive-products

尊敬的朋友:

       现在、我正在实时产品开发中进行基于 GPS&GSM 的跟踪设备项目。 哪一个是使用汽车域的最佳控制器、

 以及连接摄像头和 RF-ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您在汽车领域的工作环境是什么? 您是否正在寻找符合 AEC-Q100标准的产品? 您正在 TM4C 论坛中发布您的问题。 TM4C 产品确实提供了一些连接摄像头和 RFID 的示例。 有关 使用 TM4C 连接摄像头和射频的示例、请参阅 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 上的 TI 参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、
    在您向我们详细介绍您的要求之前、肯定无法回答您的问题。
    即使这样、我们也会尝试-但如果可以、可能会建议您与 FAE 聊天。
    无论如何、如果您披露以下信息、我可以尝试提供帮助:
    -涉及到什么种类的成本限制?
    电源方案是如何的? 汽车电池提供无限能量? 还是自主设备?
    -资格/审批? AEC-Q100?
    -与"车辆其余部分"的通信要求? 可以吗? 没有?
    -此 MCU 将执行哪些任务? 需要进行什么处理?
    另外,您希望它与相机有什么关系? 当您将图像/视频添加到配方中时、处理要求会越来越高-此时您可能需要一个专门的 MCU 来满足这一要求、并且需要一个低成本、低功耗的部件来满足所有其他需求...
    实际上、您在这里得到的只是建议、只有当您提供大量信息(包括应用方框图)时、这些建议才会很有自信。 当然、我认为您不想在公共论坛上分享所有这些内容、如果是这样、FAE 可能会更好地为您服务。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在"三级/倒角"之后、海报(可能)和 CB1 (肯定)-"为山丘而去!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    )
    酷刑?
    至少有一个要回答的基本问题列表-在这里或在他自己的项目备注中! 不能错过那些不方便的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从海报的单句请求-扩展为自动、摄像头和射频 ID -您的"期望"是否可能会"有点高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到您的列表中

    [引用用户="Bruno Saraiva"-涉及哪些成本限制?

    预期数量、不仅存在价格影响、而且某些器件仅提供大量器件。

    而不是温度。 我知道发动机罩/发动机和座舱下面有两种汽车温度模式(如中所述、我在符合一种或另一种条件的项目上运行)。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的要求

     1.驾驶员活动者使用摄像头模块进行监控

     2.GPS、GSM/GPRS 和 RFID 与微控制器的连接没有问题。

       我唯一的问题是摄像头与微控制器的接口。  我不知道哪个控制器适合与摄像机连接。

      如何将摄像头连接到 TI 控制器。任何人都可以帮助我、我们公司从3名学生开始。

      这是我的电子邮件 ID - dineshece203@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

    本文档将向您介绍如何使用具有 Tiva 的摄像机:

    http://www.ti.com/lit/pdf/tiduc98 

    同样、您可能希望在其余处理过程中考虑使用更简单的 MCU (甚至是第二个 Tiva)、并为映像使用专用的 MCU。 当然、您需要多少处理量取决于您的产品将要做什么-我相信您应该安装一些测试硬件进行评估。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Dinesh Kumar Shanmugam"]

    1.驾驶员活动者使用摄像头模块进行监控

    2.GPS、GSM/GPRS 和 RFID 与 Micro 连接没有问题-  我唯一的问题与 Micro 连接摄像头。    我不知道哪个控制器适合摄像机连接。  [/报价]

    这是对您的要求的更详细的描述-肯定是"让您的想法变得更清晰"-同时极大地帮助您的"帮助者"。

    MCU 本质上非常灵活、可能会"被迫"(被迫)做许多事情、有些甚至"超出了设计人员的意图!    然而,人们必须问,在这一过程中(有时是酷刑)有多少(必然)"损失"?    还有,是否存在一种"更好、自然的方式"?

    (继续进行最严格的步行...)

    "从头设计以支持"已知"摄像头接口标准的 MCU 将是最好的-难道不是这样吗?   "标准"是数码摄像机接口(DCMI)。  

    您选择的 MCU  "自然配备该(DCMI)摄像头接口"似乎会让您的"MCU 选择"受益匪浅。  

    下面是 MCU 规格表中的"真实副本"-可能更适合您的"摄像头"任务。     

    "这些器件嵌入了一个摄像头接口、该接口可通过8位至14位并行接口与摄像头模块和 CMOS 传感器连接、以接收视频数据。 在8位模式下、在54MHz 时、摄像头接口可维持高达54Mbyte/s 的数据传输速率。 它具有以下特性:

    •输入像素时钟和同步信号的可编程极性
    •并行数据通信可以是8位、10位、12位或14位
    •支持8位逐行视频单色或原始 Bayer 格式 YCbCr 4:2:2
    渐进式视频、RGB 565渐进式视频或压缩数据(如 JPEG)
    •支持连续模式或快照(单帧)模式
    •自动裁剪图像的功能"

    请注意、这是通过 MCU 中内置的大量专用硬件实现的。    因为您的"唯一问题"是摄像头接口-不应该"高度集中、摄像头接口和高效住宿-" ping 您的雷达?"    前面介绍的"备选方案"是否可以"接近"上面列出的性能和"功能组合"?

    据说(经常)"最适合工作的工具"可能会产生"最佳工作!"    同时"加速、放松、增强"团队的发展努力!

    适当确定"最佳做法"----在"适当的组成部分调查"的大力协助下----大大"简化和加强"这里的结果。   (选择时不充分"意识"(即搜索工作) -不是太多...)