This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cortex R4:CAN#39;t 初始化目标 CPU。 未定义属性字节序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605120/cortex-r4-can-t-initialize-target-cpu-the-property-endianness-is-not-defined

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

当我尝试执行一个简单的示例程序以便与 PC 进行 UART 通信时、我在调试时收到此错误(Cortex R4:无法初始化目标 CPU。 未定义属性字节序)

我试图解决这个问题、但我无法为我提供帮助。  

我已将目标配置设置为与电路板 tms570ls3137进行 UART 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    您使用的是什么器件? 我看到您选择了 LS3137配置、但它是否与器件顶部的标记相匹配? 您使用的是 TI 开发板还是定制板?

    此外、您还提到您将目标配置为 UART? 这对于 TMS570LS3137器件来说不是可行的配置。 如果您使用的是 TI 提供的开发套件之一、例如 HDK、USB 套件或控制卡、则很可能需要 XDS100V2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡盘
    感谢您帮助我解决问题。 它使用 XDS100V2配置。