This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:以太网配置-稳压器

Guru**** 2594120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597906/dk-tm4c129x-ethernet-configuration---reg

器件型号:DK-TM4C129X

您好!

最近我购买了用于物联网应用的 DK-TM4C129X 板。 我找到了此电路板的入门指南、其中介绍了如何加电以及默认天气显示程序。 但我无法为示例程序配置代理。 指南中提到、要从 GLCD 中提供的窗口配置代理。 我在初始程序本身中遇到困难。

我需要从 GCD 配置代理的过程、以便更好地理解。

提前感谢、

Revathi.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这段 YouTube 视频是否有帮助?
    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我已经看过这段视频。 他们在视频中说要配置代理、但我需要知道如何配置代理。 我已将以太网电缆从局域网端口连接到电路板。 我是否需要配置电路板的任何 IP 地址? 这就是我询问测试此样片计划的程序的原因。

    请做必要的事。

    谢谢、
    Revathi.T
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在公司内部网中连接、则使用代理服务器访问不在公司内部的站点。 您可以联系系统管理员以获取代理服务器的名称。