This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843的最高定时器分辨率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596869/rm57l843-the-highest-resolution-of-timer-of-rm57l843

器件型号:RM57L843

有人能告诉我可以 读取的最低时钟 RM57L843计数器吗?

我参考了数据表、其中显示:

TW (EXTCLKIN) H EXTCLK 高电平脉冲持续时间为6ns

TW (EXTCLKIN) L EXTCLK 低脉冲持续时间为6ns

剂量这意味着如果我用这个外部时钟调用计时器,我可以用6ns 分辨率计算脉冲数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图安

    此规范直接应用于外部时钟输入引脚/特性(EXTCLKIN1和 EXTCLKIN2)。 在某些方面、您的问题的答案是肯定的、因为可以选择该时钟输入作为 RTI 计数器的源。

    不过,我不能肯定这是否是你的问题的答案。 具体来说、这个技术规格不适用于 NHET、eQEP、或 eCAP 输入、每个输入都是定时器模块。 N2HET 和 eCAP 可用于边沿捕捉、而 eQEP 可用于增强型正交编码器实现。

    数据表的第7.6.3节给出了 N2HET 时序规格。
    数据表的第7.2.4节提供了 ECAP 输入时序特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的代表。

    我对您所说的定时器模块类型不是很专业、因此我相信告诉您我的应用是最好的方法。

    我想测量射频信号的到达时间差、射频信号的速度为3x10^8 m/s、该计时器的分辨率为6ns。

    从接收器传输到 MCU 需要一段时间、这段时间远高于信号传输时间。 因此、使用6ns 的计时器、在减去通信传输时间后、我可以获得信号传输时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    很抱歉、您的问题迟迟未得到回复。 您是否能够确定问题的答案? 如果您仍需要答案、请告诉我、我将对此进行查找。

    同时、请查看此帖子、看看它们是否回答了您的问题。

    e2e.ti.com/.../559628 (请注意、系统频率和 VCLK 最大频率之间的差异将意味着 RM57的实际值之间的差异)。