This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:需要有关在 XL2-570LC43 (B) Launchpad 上设置 SPI 接口的帮助

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605741/ccs-hercules_safety_mcu_demos-need-help-setting-up-the-spi-interface-on-the-xl2-570lc43-b-launchpad

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人可以举例说明如何在 Hercules 开发板上配置 SPI 接口?

评估板上的标记:

TMS570LC43x/RM57Lx

337 ZWT/Launchpad XL2

XL2-570LC43 (B)

如果您可以向我介绍特定于此电路板的 Code Composer Studio/Halcogen 示例、我也会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    Halcogen 包含几个使用 MibSPI 用例的不同 SPI 示例代码。 示例目录中还有其他器件的 SPI 配置示例、应提供有关如何设置 SPI 的指导 (使用的模块类似、但 MibSPI RAM 上的 ECC 不同)。除了选择要使用的合适引脚外、无需考虑 Launchpad 的任何特定功能。 如果您安装到默认目录 C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.06.01\examples\TMS570LC43x、则可以在该路径中找到 Halcogen 示例。 还值得注意的是、您的电路板上的器件是 TMS570LC4357ZWT 器件。 在使用 Halcogen 工具生成驱动程序代码时、这一点很重要。

    您还可以在位于 processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-570LC43的电路板 wiki 页面上找到其他与开始相关的项目和说明