This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:- RFID 实验读...

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, DLP-7970ABP, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593192/ek-tm4c129exl---experiments-with-rfid-read

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:RF430CL330HDLP-7970ABP

大家好、  

我开始探索 TI 的食品链-上面的控制器板似乎是我们所需要的大部分内容的重点...

但是、我们希望选择一个 Booster Pack、它将帮助我们评估 RFID 标签读取器设计。 目前、我们使用的是 Mifare Classics、但可能会转到 DESFire 等

您会推荐哪种 Booster 卡/其他卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否已在 www.ti.com/.../select.page 上查看 BoosterPack 网页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯-当然我有... 实际上、我们已购买 RF430CL330H v2.0和 DLP-7970ABP v4.7

    希望看到一些非常简单的示例、以读取其中一个 Mifare Classic 密钥、其中一个密钥插入 EK-TM4C129EXL -请记住、是整个 TM4C129图片的一大优势。

    来自"uino"世界、清楚地看到强大、功能强大的 TI 产品线的价值。 但学习曲线相当陡峭...

    同时、我还尝试使用 SPI 接口将 MFRC-522连接到同一电路板。 已经开始将 spilopopback 示例作为模板进行探究;同样、任何坚实的指导都非常值得赞赏。