主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好、团队、
我们目前正在其中一款产品中使用 TMS570LS1224。 我们的产品将获得 SIL2认证。
我们使用 Halcogen 来创建低级驱动程序、例如 SPI、I2C、UART、ETPWM、闪存(FEE)、 针对 OS 定时器节拍的 RTI、Mibspi、用于 PWM 生成的 HET、ECAP、MibSpi、内部 ADC。 我想提出以下问题:
1) 1)我们是否需要在 Halcogen 中启用任何安全相关选项?
2) 2)因为 微型 TMS570LS1224通过了 SIL 认证。 我们是否不需要在 SIL 认证上费心??
3) 3) halcogen 工具中是否存在任何与功能安全相关的设置?
请建议/提供有关 SIL 功能安全方面的信息。