This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:从触控笔驱动器读取存储在文本文件中的数据点。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595417/tm4c123gh6pm-read-data-points-stored-in-text-file-from-pen-drive

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

大家好、

我将 TM4C123GH6PM 控制器用于我的应用。

我想从画笔驱动器读取存储在文本文件中的数据点。

基本上、数据点是3D 目标文件的 x、y 和 z 坐标。

在这里、我使用的是 UCB_DEV_BULLE.c 示例、借助此示例、我可以在中创建文本文件

画笔驱动器。 但我无法读取存储在 pendrive 中的文本文件。  

上述任何帮助都将有所帮助。

样片计划将大有帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否了解了 USB_host_msc 和 USB_dev_msc 示例、这些示例演示了 USB 海量存储类设备? 可在下找到它们 \examples\boards\dk-tm4c123g。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡 国荣、

    感谢您的快速回复。

    根据您的建议、我 已将 USB_host_msc.c 用于我的应用程序。

    通过对 USB_host_msc.c 进行一些修改、我可以读取 笔驱动器中存储的目录、foders 和文件。

    我对以下几点有一些疑问,请提供帮助。

    现在、我要从笔驱动器打开 file_name.txt 文件、并将其存储在某个变量中。

    2.file_name.txt 文件包含3D 对象的 x、y、z 坐标、其外观与此类似。

    如果能在上述问题上提供任何帮助,将不胜感激。

    提前感谢。