This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何使我的微控制器连接到 WiFi? 我应该购买什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, CC3100, CC3120, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598670/tms570ls1224-how-to-make-my-microcontroller-connects-to-wifi-what-should-i-buy-in-total

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120CC3200

大家好。

 我想将 TMS570LS1224连接到我的 WiFi、我已经检查过互联网、但我不确定哪一个适用于 Hercules 系列、我是否能够使用 Arduino 的 WiFi 屏蔽? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    观看此演示、了解 RM46 Launchpad 和 CC3100。 通过注意字节差别、也可以将其移植到 TMS570LS1224中。

    可与 LaunchPad 配合使用的其他套件包括 CC3200和 CC3120、它们最容易与 LP 集成、TMS570在 LP 中充当主机处理器。

    下面是演示的链接:processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM46:_CC3100_Wi-Fi_Demo