This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:安全特性"INC1"

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605164/tms570ls3137-safety-feature-inc1

器件型号:TMS570LS3137

*安全特性"INC1"
我想提及安全库、并在"INC 1"中插入故障和检测错误。

我们注意到 sl_SelfTestL2L3Interconnect()。
在库代码中、将故障注入示例代码写入"L2-EMIF"和"L3-DCAN"。
同样、我认识到有必要为其他目标模块编写故障注入代码。
这种认可是否正确?
此外、执行此故障注入的结果是识别发生预取中止或数据中止的情况。
这种认可是否正确?

※论坛 URL
e2e.ti.com/.../2144241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falcon、

    该库提供2个示例(EMIF 和 DCAN)。 您可以修改其他外设的示例。

    如果外设选择象限被配置为仅在特权模式下写入、但是它将生成一个中止来在用户模式下写入此部件。