This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:安全特性 VIM2A/DMA5 A/HET7A/ADC5A/CAN4A/ETH4A

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605163/tms570ls3137-safety-feature-vim2a-dma5-a-het7a-adc5a-can4a-eth4a

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

*安全功能 VIM2A / DMA5 A / HET7A/ADC5A / CAN4A / ETH4A

我使用 TMS570LS3137并阅读安全手册(SPNU511D)。

PBIST 能否检测到所有这些?
我还可以单独检测各个安全功能吗?
如果上述内容正确、请告诉我每种故障发生方法和区分方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falcon、

    是的、此诊断包含在 PBIST 中。 HALCoGen 生成2个 PBIST 函数:pbistSelfCheck()和 pbistRun()。 pbistCheck()用于执行 PBIST 自检。 pbistRun()用于使用 PBIST 模块执行内存内置自检。

    并非所有算法都设计为在所有 RAM 组上运行。 如果选择了在不兼容的存储器上运行算法、则会导致故障。 在 pbistSelfCheck()中,为指定的 RAM 组使用错误的算法生成错误。