This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:将 UDMA 与 UART7结合使用

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605109/tm4c123gh6pm-using-udma-with-uart7

器件型号:TM4C123GH6PM

你好  

我需要使用 UDMA 通过 UART7传输数据、但无法为 UDMA 分配 uart7。 我正在使用以下函数、但 UDMA_CHANGE_UART7TX 未定义。

ROM_uDMAChannelAttributeDisable (UDMA_CHANGE_UART7TX、
UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST |
UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR|
UDMA_ATTR_REQMASK);

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 udma.h 中、我找到了 UART7的以下条目:

    UDMA_CH20_UART7RX
    UDMA_CH21_UART7TX

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruni。