This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:有源矩阵 OLED

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605007/tm4c1297nczad-active-matrix-oled

器件型号:TM4C1297NCZAD

您好!

  我使用的是 AMOLED、希望使用 TM4C129中的 LCD 控制器。 我过去在显示屏方面的经验是使用 I/O 引脚将接口连接起来。 没有 LCD 控制器的使用经验。

显示屏使用的是 Ryium 芯片器件型号 RM67160。 它有一个数据通道和一个时钟通道。

具体而言、我想知道是否有任何 TI 文档进一步解释了如何对 LCD 控制器进行编程以处理此类显示。 此外、您还可以查找有关直接设计原型的意见、或获取物联网开发板并将我的显示器放置在板随附的显示器上。 看起来这是唯一一款具有 TM4C129器件的可用 DK。

谢谢

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的任何微控制器上是否支持 MIPI 接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能-但肯定不会"在这里。    您使用的"支持论坛"(在论坛页面顶部)应该会显示该供应商提供的替代器件。

    另一家 ARM MCU 供应商长期支持"MIPI"、并包含基于硬件的图形加速器。    (并且系统时钟速度快得多)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STM32F? 可能会朝该方向发展。 我的显示屏选择没有任何弹性。 我需要一个能够处理它的微控制器。 太糟糕了、TI 没有支持。 如 Tiva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你是一位“知识渊博”的绅士,也是一位学者。   (确实是"那个 MCU"和另一个"新的")   -您在显示时"远离群体"、 同时注意 到"零弹性!"   

    您是否确定这样的"零弹性"不是"自我强加的?"    很少有客户会意识到他们的出色对比度和(近) 170°视角-建议"自我拼版"。     (海报永远也不会证明他们(不寻常)的选择是合理的...)    此类显示是最佳/最明亮手机的"标志"、需要"高功率"处理...

    如果您"启用对话"(您"登录本论坛"时的一个选项)、我们可以通过"PM"进行交流、而不是唤醒论坛 CoP 旅。   (作为显示业务的过去-我可能证明有一些用途...)