主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、我正在使用 XDS100v3的旧版本;这个版本没有"跳线 ARM_JTAG_E"。
因此、我尝试将"TI 的20引脚 JTAG 连接"与使用 TM4C123GH6PMI 的 PERF 板结合使用。
我已经创建了一个 JTAG 连接、如上面的原理图。
但是、在使用 CCS 7时、我收到了一个错误。
上述连接是否无效;我是否必须在引脚4上添加一个上拉电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在使用 XDS100v3的旧版本;这个版本没有"跳线 ARM_JTAG_E"。
因此、我尝试将"TI 的20引脚 JTAG 连接"与使用 TM4C123GH6PMI 的 PERF 板结合使用。
我已经创建了一个 JTAG 连接、如上面的原理图。
但是、在使用 CCS 7时、我收到了一个错误。
上述连接是否无效;我是否必须在引脚4上添加一个上拉电阻器?
您好!
[引用 user="AarticG">要在 CCS 目标配置文件中设置的连接属性? [/报价]
我在 CCS 7上找不到该"连接属性"。
e2e.ti.com/.../target_5F00_config_2D00_ccxml.txt
这是我的当前配置。
您是说我没有完全遵循指令、对吧?
那么、如何使用 CCS 7配置"nTRST boot-mod"或更多内容?
大家好、感谢您的帮助、我更改了配置文件、如下图所示。
更具体地说、我使用 XDS100-v3版本 B
但是、当我尝试调试或测试连接时、显示了错误183 (SC_ERR_CTL_CBL_break_far)。
Start:Texas Instruments XDS100v3 USB Debug Probe_0] 执行以下命令: %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity [result] --- [打印电路板配置路径名]--------------- C:\Users\ElliotS\AppData\Local\TEXASI~1\ ccs\ti\0\BrdDat\testBoard.dat ---- [打印重置命令软件日志文件]----------------- 此实用程序已选择100或510类产品。 此实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。 库构建日期为"2017年2月13日"。 库构建时间为'16:06:25'。 库软件包版本为'6.0.576.0'。 库组件版本为'35.0.0'。 控制器不使用可编程 FPGA。 硬打开控制器时出错。 ---- [发生了错误,该实用程序已中止]----- 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为'-183'(0xffff49)。 标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。 说明是 :控制器检测到电缆断开。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 [结束:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]
您应该记得、我的 PERF 板连接就像这样。
VDDC 引脚(25和56) 在万用表上显示1.397V。
那么、这是与接线问题相关还是 MCU 发生故障?
以防万一、我已经订购了额外的 TM4C MCU 来对此进行测试。
[引用 USER="DAVD__">正如您所记得的、我的 PERF 板连接就是这样的。[/QUERT]TCK 信号在"TI JTAG 20"连接器上未显示为已连接。 TCK 应该被连接至 "TI JTAG 20"连接器上的引脚11。
其他一些意见:
1) 1)应用报告 《通过 JTAG 接口使用 TM4C12x 器 件》建议在未连接调试器时将 JTAG 信号上的上拉/下拉电阻器驱动至非活动状态。
2) 2) TM4C123器件不支持自适应时钟、因此连接属性中的"调试探针1149.1频率"应设置为固定值、而不是自适应值。