This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何使用 HalCoGen 设置 EEPROM?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605184/tms570ls0432-how-to-use-halcogen-to-set-eeprom

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、TI 工程师

我想在 TMS570LS0432中设置 EEPROM。 实际上、我找不到一个有关如何通过 HalCoGen 在 TMS570LS0432中设置 EEPROM 的示例。

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    1.打开 HALCoGen、为 LS0432创建新项目

    2.打开"帮助"下拉菜单,单击"帮助主题"

    3.在左侧面板中、双击 Examples 下的"Example_TI_fee_Write_Read.c"

    4.右侧面板将显示配置 FEE 的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    关于 FEE、TI_FEE 写入异步和 TI_FEE 写入同步之间有何差异? 如果我想向 EEPROM 或闪存写入一些内容、我应该使用哪个函数? 实际上、有许多用于读取和写入的函数。 最重要的是在 EEPROM 中保存一些内容、并在闪存中清除一些内容。

    此致!

    新宇