This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:用于 Windows 的 USB 海量存储器件驱动程序

Guru**** 2561290 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598256/tm4c123gh6pm-usb-mass-storage-device-drivers-for-windows

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

大家好、我正在实施 USB 大容量存储器件、当我将连接到 TM4C123GH6PM 的 USB 电缆连接到 Windows 10时、我将显示该器件并显示器件描述符错误、我将使用示例 dk-tm4c123g/USB_dev_msc 并根据我的定制板配置引脚。 虽然我的串行器件在两个窗口以及 Linux 中都能正常工作。

当我在 Linux 中进行调试时、我可以观察到我没有获得任何 USB 器件、但当我断开连接时、会调用器件中断回调函数、但当我连接时、不会调用器件回调函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解该问题。 您有一个具有 TM4C123GH6PM 的定制板。 您已使用修改版本的 USB_dev_msc 对其进行编程、但无法识别它? 您为定制板配置了哪些引脚? 在器件模式下、没有针对 USB 引脚的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、感谢您的重播!

    我使用过 USB0DM (PD4) USB0DP (PD5) USB0ID (PB1)和 USB0VBUS (PB1)、我想让具有 TM4C123GH6PM 的器件将 SD 卡安装到我的 PC 上、但我遇到了驱动器无法识别器件的错误、 但问题现在已经解决了、问题是我没有重点关注的器件的工作频率、因此再次感谢您重放。

    此致、

    通道 H D