This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:CCS/TM4C129XNCZAD:

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598546/ccs-tm4c129xnczad-ccs-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我对 tm4c129有一些疑问。

我想使用 I2C 在两个板(tm4c)之间进行通信。 此时、我正在尝试在一台计算机上配置 CCS。 这是可行的吗?
如果是、我应该如何构建它?

2.哪种通信方法适合两个板之间的通信(UART 除外)?
此外、尝试配置 I2C 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK-TM4C129x 开发板上的 ICDI (电路内调试接口)不支持在 PC 上一次有多个仿真器。 您可以通过其中一个电路板上的 ARM 标准20引脚连接器 J1使用 XDS100V2等外部调试接口。

    I2C 设计用于短距离、最初设计用于同一电路板上的芯片之间。 此外、一个必须是主器件、另一个必须是从器件。 所有传输都从主器件开始。 如果您的应用可以接受这些条件、则可以使用 I2C。 我在两个板之间的第一个选择是 UART。 (您避开 UART 的任何特殊原因?)