This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI 从模式文档问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598620/tms570ls3137-spi-slave-mode-documentation-question

器件型号:TMS570LS3137

关于数据表中的 SPI 时序图(SPNS162C、图7-15和其他):在我看来、模式0 (时钟极性=时钟相位= 0)显示的行为与 SPI 模式0的行业标准定义不一致。 在平铺模式0中、数据在奇数边沿上捕获、例如在第一个上升边沿。 这里显示的是在下降沿捕获的数据。 这是故意的不同标准、还是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    Hercules 器件上的 SPI 支持标准 SPI 协议。 对于模式0 (极性= 0、相位= 0)、数据在 SPI 时钟的上升沿(由主器件生成)输出、输入数据在下降沿采样。

    此致、