This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C129XNCZAD:非常大的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598549/compiler-tm4c129xnczad-very-big-issue

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI C/C++编译器

我对 tm4c129有一些疑问。

我想使用 I2C 在两个板(tm4c)之间进行通信。 此时、我正在尝试在一台计算机上配置 CCS。 这是可行的吗?
如果是、我应该如何构建它?

2.哪种通信方法适合两个板之间的通信(UART 除外)?
此外、尝试配置 I2C 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kangho,

    我的印象是、海报已进入最引人注目的主题的竞赛! 这一个被称为非常大的问题,而同一天的另一个问题被称为什么问题!!! 只是为了发现这两者都是来自您自己的重复信息...

    这里有一句建议:尝试以对其他读者有意义的方式书写您的标题、搜索答案。

    现在、要获得一些答案:

    [引用 user="kangho Lee "]我正在尝试在一台计算机上配置 CCS。 这是可行的吗?

    可以、可以在一台计算机上配置 CCS。 无法在足球中配置 CCS。

    [引用 user="kangho Lee "]如果是,我应该如何对其进行结构化?

    这是什么意思? 也许帮助的答案是:从 TI 网站下载 TivaWare 示例、并在您安装 CCS (在一台计算机中)后将其中一个项目导入您的工作区。

    [引用 user="kangho Lee "]哪种通信方法适合两个板之间的通信(UART 除外)?

    为什么不喜欢 UART? 您是否有特定的项目要求、哪种 UART 是不够的? 如果您提供更多详细信息、我们可能会建议更合适的方法。

    [引用 user="kangho Lee "]此外,尝试配置 I2C 是否有问题?

    是:仅当配置正确时才起作用。

    很抱歉、如果回答者不是你所想到的、但论坛上的问题必须涉及已尝试的内容、不起作用的内容、或试图实现的确切目标。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何标题为(附近任何地方)非常大的问题的帖子-一定会产生-"非常小的兴趣!"

    海报必须意识到、"世界并不(总是)在它们上面旋转!"   什么(可能)对一个来说是"大"的-不是很多人的情况。

    应该尝试一下"销售您的帖子"-如此广泛、毫不费力的"标记线"并不令人信服!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    避免编译器问题。

    [引用 user="kangho Lee ]2. 哪种通信方法适用于两个板之间的通信(UART 除外)?[/QUERP]

    1. 以太网
    2. CAN
    3. UART
    4. SPI
    5. IIC

    最后两种适用于从微到 I/O 的通信、尽管我认为 IIC 是最后的协议。 我会首先考虑位拆裂 SPI。 IIC 具有多主控模式、但有更有效的方法可以避免这种复杂性。 SPI 或 IIC 都不用于非板载通信、而是用于单板或板+子板组合。

    根据通信需求、通常以太网(用于大型数据)或 CAN (用于控制)具有出色的性能。

    UART 现在可能对需要匹配现有 UART 设置的传统通信最有用。 也适用于简单的控制台/终端通信。

    对于您考虑 IIC 的任何板间/微间通信、我希望这会更出色。

    Robert