This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294XL

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, TM4C1294NCPDT, TM4C123GH6PM, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604456/ek-tm4c1294xl-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CC3100TM4C1294NCPDTTM4C123GH6PMCC3100SDKTM4C123

您好!

我正在 使用 CC3100 BoosterPack 开始使用 TM4C129xl。 我需要通过 WiFi 将 Tiva C Launchpad TM4C129XL 连接到网络。 我在 TivaWare _C_series_2.1.4.178 中找到了一个示例、即 CC3100 http 服务器、在调试代码后、当我 连接到电话时、我会显示 我在下面附加的图片中所示的一些参数。

当我在  标准浏览器上使用域名 mysimplelink.net 访问其未连接的 Web 服务器时,将显示该服务器  

无法访问此站点

  找不到 mysimplelink 的服务器 DNS 地址。

ERR_NAME_NOT 解析
这里是硬件图片
问题出在哪呢?  我 已下载 CC3100SDK_1.2.0并安装。TM4C123GH6PM 支持这些示例,如果我要在 TM4C1294NCPDT 上载 ,我需要做的所有更改是什么?
谢谢  
Rohit