This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Launchpad 评估套件(EK-TM4C123GXL)的数字滤波器演示?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604921/tm4c123gh6pm-digital-filter-demo-for-launchpad-eval-kit-ek-tm4c123gxl

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

支持路径:/工具和软件/帮助查找工具和软件/设计套件/评估模块/板/

RIS 是否有办法将数字滤波器演示加载到用于 TM4C123GH6PM 的 EK-TM4C123GXL 评估套件? 我想使用 Launchpad 接收1-100 kHz 信号、执行 ADC、然后对 我自己的设计进行 IIR 滤波; 但是、如果有一个演示(任何类型的数字滤波)、我可以将其用作进行编码的指南、那么该过程将会大大加快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉
    请看一下在线工具 Micromodeler。
    http://www.micromodeler.com/
    在您选择参数后、它会为滤波器生成.c 代码。 它具有最多特定迭代次数的自由选项。
    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我更想一些可以展示如何与 ADC 交互的示例的东西。 我需要能够从 ADC 中提取样本并对其执行一些操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载传感器集线器 BoosterPack 示例、我相信您会找到有用的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:当您下载完整的 TivaWare 时、它包含一个称为 SensorLib 的东西。
    查看 SW-TM4C-SENSORLIB-UG。
    这里有一些实用程序、可帮助您处理传感器数据采集和处理。
    (包括一个我渴望测试但尚未有时间的 Qualernion 数学模块...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以注意到您的帖子的"主题/标题"强调了"数字滤波器演示?"

    然后-(之前未宣布)到达 、"显示 ADC 交互的示例"-这增加了极大的复杂性!    

    这肯定违反 了"kiss" -"不断扩大的指导请求可能会让您的帮助者(合理)暂停。"    (即、接下来将满足什么附加要求?)

    我是否可以建议您采用"虚拟值/数字"(通常在滤波器测试期间使用)、以便您可以继续使用"打开帖子"的主旨?   (数字滤波器演示)   这使您无需"掌握"复杂的 ADC -同时又能快速高效地推动您转向(注明)"数字滤波器演示"。

    过早添加复杂性-当"什么都没有"经过"测试/验证"时-证明不可能(并延迟)实现您的目标。    KISS 规则-一次一个小的(重点/可实现/受监控)步骤、而不是"一切-一切-一切-所有-新要求快速/激情地到达!"   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可能会注意到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然很高兴-"您的"注释(甚至是稍微"转向")"吻"-应该证明"更好"的符号... (或者"厨房水槽"是否应进一步扩大?)

    实现您的"数字滤波器"目标应该是您在本主题中的"关注点"。

    后来、一旦实现、新发布的目标可能是 "ADC 目标"。     您可能会注意到、没有人(最多只有少数人)会"感觉到"ADC 已成为您的问题-来自当前证据中的主题行...

    让您的请求"清晰"(非常明显)对您有利。    (即使最初抵抗时、尤其是当抵抗时...)