This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:操作引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604981/tms570lc4357-manipulating-pins

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!


是否有办法操作 TMS570LC43x 的引脚?

例如、我希望引脚16不是 ePWM、而是 GND 或其他东西。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LC43x 只有一个封装(337引脚 BGA)。 它没有引脚16。 引脚编号定义为一个字母加一个数字、例如 E19是 ePWM4A。 ePWM 信号与诸如 NHET/GIO/MibSPI 的其它信号共用它们的引脚。

    在 HALCoGen 中、您可以配置那些与其他信号复用的引脚。 购买这些 ePWM 引脚不能用作 GND 或电源。