This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:数据记录器件软件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598296/ccs-tm4c129xnczad-data-logging-device-software

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想问的 是、是否有任何示例代码可以帮助我使用 TM4C129XNCZAD 微处理器的数据记录器件。

目前、器件应:

读取 ADC 值

2.获取 RTC (实时时钟)时间戳

3.将带时间戳的值保存到 microSD 中  

4.重复上述步骤一段时间 后,系统将进入休眠状态(休眠)  

谢谢、

Giorgos

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giorgos、
    对于上面列出的每个任务、Tivaware 包中都有代码示例。
    SD 示例与 DK-TM4C129X 套件相关、您可以通过下载相关软件来查看程序。
    把它们放在一起是你的乐趣、不是吗? 我们不会让您感到快乐!
    此致
    布鲁诺