This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:如何使用 TM4C123板实现 Modbus-RTU-485协议

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597485/ek-tm4c123gxl-how-to-implement-modbus-rtu-485-protocol-with-tm4c123-board

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、
我想 使用 CCS.6在 TM4C123板上实现 Modbus-485-RTU 协议、在这里可以获得 支持 TM4C123板的库(Modbus API)以及开始使用的示例代码。
谢谢、
Rashmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rashmi Dingre"]从哪里可以获得 支持 TM4C123板的库(Modbus API)

    你不会透露、"你已经在哪里看了"、对吗?   因此、您的"帮助者"风险是否为"重新跟踪您(失败)的步骤?"   这是否公平/恰当?

    有如此多的"特殊"要求-您似乎认为存在"Modbus API"-您是如何得出这一结论的?

    您提供(部分)您所付出的"专注"努力的报告将最能为您提供支持...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是 TI 提供的、但可能有助于:
    www.freemodbus.org/index.php
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    您是否使用过 Free Modbus? 我正在尝试使用 TM4C123来实现它、我正在寻找一些建议。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有使用过它。