This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:TMS570ls04 Launchpad R8寄存器

Guru**** 2553130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603593/ccs-tms570ls0432-tms570ls04-launchpad-r8-register

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 TMS570ls04 launchpad 进行 SCI 通信。 我有相关的参考程序,但在该程序中,您已从 launchpad 中删除了 R8,以便正确读取 UART 接收到的数据。 但我实际上不知道为什么要删除该寄存器。 我不熟悉此控制器。 如果我把它移除了,如果我保持不变,会发生什么情况?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCI1_TX 和 SCI1_RX 连接到 FTDI 芯片、然后连接到 USB 端口。 launchpad 上的 FTDI 是一个 USB 转 UART/JTAG IC。 您可以通过 USB 电缆将 UART 命令从 PC termianl 发送到 Lauchpad。 如果您移除 R8、接收将无法正常工作。 您从何处获得此信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 TI 提供的 bq76pl455A-Q1示例代码。  代码顶部、我发现了以下内容  

    *此代码是为 TMS570LS04x Launchpad 电路板编写的、经过修改删除了 R8、允许使用 SCI1 UART。
    * bq76PL455A-Q1 EVM 单端通信接口连接到 BoosterPack 连接器 J1和 J2、如所示
    *如下所示。 用户必须连接这些板。

    谢谢、此致

    Indrajit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 TMS570LS0432 MCU 上、只有一个 UART 端口用于与 BQ76PL455A-Q1器件进行通信。 第二个 UART
    由 TMS570LS0432 MCU 上的 N2HET 计时器模块创建、用于与 PC 通信。

    在 TMS570LS0432 LaunchPad 上、TMS570LS0432 UART 连接到 XDS100V2 FT2322HL IC、供用户通过主机 PC 上的 USB UART 端口与 TMS570LS0432器件进行通信。 这个连接必须被 N2HET 模块仿真的 UART 所取代。

    要使这些工作正常、应在 LaunchPad 上进行以下更改:
    1.拆下 R8和 R9
    2.将 J4-1 (NHET00至仿真 UART TX)连接到 U2 (FT2322HL)引脚39
    3.将 J4-2 (NHET02用于仿真 UART RX)连接到 U2 (FT2322HL)引脚38

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供详细说明。

    我还有一个疑问,当我使用 C2000 piccolo launchpad 与同一个 IC (bq76pl455)通信时,当时我能够通过 UART 向该 IC 发送命令,但无法通过 Code Composer Studio watch-variable 窗口中的 RX-pin 查看接收到的数据。 piccolo 是否也有同样的问题,因为该 launchpad 只有一个 UART??

    此致、
    Indrajit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能是类似的问题。 我不熟悉 C2000 LaunchPad。 请将此问题发布到 C2000论坛。 谢谢你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我将在 C2000论坛上发帖。