This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:ETM 引脚作为 GPIO

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598123/tms570ls3137-etm-pins-as-gpio

器件型号:TMS570LS3137

您好!

是否可以将 EMTDATA[0]至 EMTDATA[7]的引脚用作 TMS570LS3137上的 GIO 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    不可以、这7个 ETM 数据引脚不能用作 GIO。

    此致、