This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:有关使用 ADC 的问题

Guru**** 2576625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604622/tm4c123gh6pm-question-on-using-adc

器件型号:TM4C123GH6PM

我对在 TM4C 上使用 ADC 有疑问。

我有一个向 ADC 提供电压的外部电路。

我有多个板运行相同的固件、但 ADC 值与相同的电压输入不一致。

我注意到、VDDA 在不同电路板之间略有差异。

VDDA 的预期精度如何?

如果 VDDA 精确到 V3.300、ADC 输入的预期变化量是多少? 这意味着 ADC 本身的预期变化。

在 VDDA 变化0.1%时、ADC 输入发生了多少变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bookshelf

    [引用用户="Keith Smith"]

    我有多个板运行相同的固件、但 ADC 值与相同的电压输入不一致。

    我注意到、VDDA 在不同电路板之间略有差异。

    [/报价]

    不难想象、它们是否与规格不同?

    [报价用户="Keith Smith"] VDDA 的预期准确度如何?

    不是。 它是微控制器的输入而不是输出。 输入范围有一些要求。 但是请记住、VDDA 是您的基准。

    [引用 USER="Keith Smith]如果 VDDA 精确到 V3.300、ADC 输入的预期变化量是多少? 这意味着 ADC 本身的预期变化。

    RTFM。 然后、询问您在手册中不了解的内容。

    [引用 USER="Keith Smith"] VDDA 0.1%的变化会使 ADC 输入发生多大变化?[/quot]

    请参阅 您的第一个问题的答案。

    Robert