This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF 和 GIO 配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598124/tms570ls3137-emif-and-gio-configuration

器件型号:TMS570LS3137

您好!

如果在 TMS570LS3137上启用了 EMIF 并且使用了一些 EMIF 引脚。 您能否将这些引脚配置为 GIO?

EMIF_NCS[0]/rtp 数据[15]/N2HET2[7]

EMIF_NCS[3]/rtp 数据[14]/N2HET2[9]

EMIF_ADDR[21]/rtp 时钟

或者 EMIF 是否会使用所有引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您可以将这些引脚用作 GPIO 引脚。

    使用 PINMMRn 选择 N17和 K17作为 NHET、然后将这2个引脚用作 GIO

    2.使用 PINMMRn 选择 C17作为 RTP,然后将其用作 GIO

    您的应用可能不会使用所有 EMIF 信号来连接您的外部存储器(SRAM、SDRAM、NOR、NAND 等)。 并非所有 EMIF 引脚都可用作 GPIO、请参阅第4章中的表格(TMS570LS3137数据表)。

    此致、