This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:两个数据块之间的连接

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602931/launchxl2-tms57012-connection-between-the-two-bords

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

你(们)好

我们正在尝试将 TMS57012连接到 EM1402EVM。 为了实现连接、我需要哪些零件和线束?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    根据我的理解、您将使用 UART 读取/写入数据到 BQ76、并使用 GPIO 引脚监控 BQ 状态。 您还可以使用 SPI 与 BQ EVM 进行通信。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 TMS570的设计指南和图7 Launchpad 修改、其中说明了如何使用引脚39连接 J 4、从 FT2322HL 连接引脚38、并使用 J4-2连接引脚38。 是否有端口不必直接连接到 FT2322HL?