This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:VCCPLL 绝对最大额定值

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604140/rm48l952-vccpll-abs-max-rating

器件型号:RM48L952

RM48L952上 VCCPLL 的数据表中似乎未注明绝对最大额定电压。 我是否假设它与 Vcc 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bartlett、

    VCCPLL 的建议范围为1.14V~1.32V。 典型值为1.2V。 最大速率与 VCC 相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    VCCPLL 的绝对最大值是否与 Vcc 的绝对最大值相同? 即1.43V

    这是我在第一篇帖子中尝试提出的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    是的、您回答正确。 VCCPLL 的绝对最大值与 Vcc 的绝对最大值相同。

    此致、