This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:RM48L530

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603449/rm48l530-rm48l530

器件型号:RM48L530

尊敬的先生/女士:

希望有一个有关 Hercules 系列安全微控制器的简短问题。
我们正在为符合 IEC 61508标准的电梯系统设计安全控制器。

就我们所知、我们需要2个单独的器件(冗余)来监控安全相关输入、例如、对于每个硬件输入、应该有一个到每个微控制器上引脚的连接。 然后、两个微控制器都可以监控相同的硬件输入以实现双冗余。

由于 Hercules 具有双处理器内核冗余、我们相信我们只能使用一个微控制器?
因此、我的问题是、我们使用2个处理器引脚来监控一个硬件输入、还是只使用1个引脚。

期待您的回答

此致

Brendan Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    Hercules MCU 具有许多安全诊断功能(针对 CPU/mempry/Clock/IO 的自检等)。 单个 Hercules MCU 旨在支持符合 SIL2标准的 ISO22201。

    双 Hercules MCU 可支持 ISO 22201 SIL 3 (具有比较功能的双通道)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    ISO22201是电梯的安全标准。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brendan、

    此外、为了澄清这一点、Hercules 产品是锁步内核、而不是双核。 即、内核并行运行以执行相同的任务、并且不重要。 在程序设计器模型中、有一个主内核在总线架构上处于活动状态、而第二个内核通过 CCMR4比较模块比较所有 CPU 输出来检查第一个内核的运行(即、第二个 CPU 只是一个诊断)。 可通过以下链接获取的 RM48安全手册中对此进行了讨论: www.ti.com/.../spnu577
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说双 Hercules 时、您意味着2个微控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说双 Hercules 时、您意味着2个微控制器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。 双 Hercules 意味着2个 Hercules MCU。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我认为您的回答不正确?
    我认为只需一个 CPU 即可实现 SIL3至 IEC 61508。

    网站广告如下:

    简化认证
    经 Hercules IEC 61508 SIL 3和 ISO 26262 ASIL D 认证的 MCU 有助于简化系统级认证。

    此致

    Brendan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    你是对的。 只需一个 Hercules MCU 即可实现 SIL3至 IEC61508。

    对于 ISO22201 (电梯标准)、要实现 SIL3、需要两个 Hercules MCU。

    此致、