This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:除非 SCILIN 在接收之前发送一些数据、否则无法接收到 SCILIN 中断

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597988/tms570ls1227-scilin-couldn-t-receive-interrupt-unless-it-send-some-data-before-receive

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

当我使用 TMS570LS1227PGE (HALCoGen 版本为04.06.01)时、我发现我无法接收中断数据。 但是、如果我发送一些中断数据、我将在该数据之后接收中断数据。 您能给我一些实现此功能的示例项目吗? 是否有一些原因可能会提出这个问题?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    请附上 SCI 配置和测试代码。

    此致、