This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM USB OTG 示例程序

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597367/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-usb-otg-sample-program

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123TM4C129XNCZAD

任何人请告诉我在哪里可以找到   TM4C123GH6PM MCU OTG 模式下 USB 的示例代码。我获得了一些器件和主机模式的示例代码、但 我找不到任何 OTG 示例程序。

如果有人有、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、TivaWare 中的唯一 OTG 示例是针对 DK-TM4C129x。 您可以将其作为示例、但该项目不会按原样在 TM4C123上运行。

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\USB_OTG_mouse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我正在使用 TM4C123GH6M MCU 执行一个项目、其中需要提供 USB OTG 支持 。  我介绍 了 DK-TM4C129x 电路板上 USB OTG 的示例代码、该电路板使用 TM4C129XNCZAD MCU。  两个 MCU 的 USB 存储器映射是相同的。  但引脚映射不同。  外设库和 USB 库也相同。   如果我更改 GPIO 配置(因为引脚映射不同)、软件是否会针对 TM4C123GH6M 运行?  如果我错了、请纠正我的问题?  此外、我只需要 参考代码的 USB OTG 部分( DK-TM4C129x 板的 USB OTG)、 我不 需要鼠标和示例代码的显示部分。