This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129EKCPDT:如何使用 TM4C129开发板与 GSM/GPRS 模块的接口将数据发送到 AWS IoT?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597850/rtos-tm4c129ekcpdt-how-to-send-data-to-aws-iot-using-tm4c129-development-board-interface-with-gsm-gprs-module

器件型号:TM4C129EKCPDT

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我使用 TM4C129 Ek 开发板通过 GSM/GPRS 模块将传感器数据发送到 AWS IoT。 我希望仅使用具有开发板的 GSM/GPRS 模块接口而非 Wifi 连接在 AWS IoT 上发送数据、因此请帮助我如何做到这一点。 并为我提供任何对我有用的参考链接。 我了解适用于 AWS IoT 的嵌入式 C SDK、但不了解如何将其用于 GSM/GPRS、以及如何配置 AWS IOT RootCA.Certificate 以及我的 GSM/GPRS 私钥。 请帮我提供任何建议。

在高级版中感谢..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否包含(足够)标签?    (奇怪的是、"AWS"没有"制作"您的标签列表...)

    您之前对(可能)同学的回答是否令人满意?

    e2e.ti.com/.../596884