This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:是否有任何关于前进道路的建议?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597124/ek-tm4c129exl-any-suggestion-for-a-path-forward

器件型号:EK-TM4C129EXL

您好、Sai、

您能在这里建议一种前进的方式吗?  如果您建议更改 BIOS.heapSize = 90920、代码现在会生成并运行、但仅出现错误。

无法与电路板交互以切换 LED D1、播放 Tic-Tac-Toe 演示或更新警报电子邮件。 同样、我的期望是、任何开箱即用的"emo"都应完美无误地构建、而不会产生太大的麻烦。 请注意、所有其他演示代码均构建无误。

显然、您认为 http 接口受到影响的推断是正确的、但如何补救? 我希望能够将演示软件作为最低基准进行构建;作为我们真正希望在此平台上实施的工作的出发点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    我正在处理您关于相关主题的一篇文章、网址 为:e2e.ti.com/.../2197390

    我今天更新了这篇文章。 如果可能、请不要为同一问题创建多个帖子。 我们(TI 员工和论坛成员)会按照收到论坛帖子的顺序尽快回复论坛帖子。 就这一问题开设多个员额可能会延迟每一个员额的答复率。

    谢谢、
    SAI