This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:无法从.out 创建.bin

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597716/tm4c123bh6pz-not-able-to-create-bin-from-out

器件型号:TM4C123BH6PZ

我正在进行的项目是一个不同公司的项目的复兴。  我已经将工具链连接在一起、并处于最后阶段(我希望如此)。  我正在尝试创建 bin  文件、但未成功。

我成功创建 了输出文件(没有编译或链接错误)。

我正在使用 TI 提供的批处理文件(tiobj2bin.bat)而不进行修改。

我处于 Brut 力模式...  我的命令是:

"C:\ti2\ccsv5\utils\tiobj2bin\tiobj2bin.bat"".\SAMPLEit.out"".\SAMPLEit.bin""C:\ti2\ccsv5\tools\compiler\arm_5.1.1\bin\armofd.exe""C:\tis2\ccsv1\util\ccsm5\tis\bin\ccsv1.bin\tis\bin\cm\cmcprin\cm5\tis\bin\ccs1.bin\tis\bin\cm2\bin\tis\tis\tis\bin\cm2\cm2\bin\tis\bin\ccs1.bin\cme.exe.exe.  

该输出具有以下多种输出:

对于没有段表的文件、未在 XML_TI_OFD.PM 行1433处计算加载地址  

在脚本/mkhex4bin.pl 行285的乘法(*)中使用未初始化的值。

输出还具有以下多种输出:

警告:027662h 处的.\SAMPLEit.out (.text)部分位于未配置的内存中

  (已跳过)

如何解决这些问题?

如果有任何帮助,将不胜感激。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以上传.out 文件和.map 文件吗? 如果您不想将他们放在论坛上、您可以"请求友谊"、然后通过个人消息将他们发送给我吗?