This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:/RST 引脚电压电平

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597619/tm4c129encpdt-rst-pin-voltages-levels

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好

我想知道/RST 引脚 VIH 和 VIL 电压电平是否与相同  

GPIO 0.65*VDD 和0.35*VDD。

我查看了数据表、发现没有任何有关该引脚电压电平的信息。

Avi Ben-Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、nRST 使用与 GPIO 相同的输入电平。