This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C129x 器件上的 USB 主机模式问题

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596906/tm4c1290ncpdt-problem-with-usb-host-mode-on-tm4c129x-devices

器件型号:TM4C1290NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

大家好、

我们开发了一款具有 TM4C1290NCPDT 和 USB 主机模式的电路板。 有时、当我们连接 USB 记忆棒时、处理器会变得很热、并在一段时间后复位。

 EK-TM4C1294XL Rev. D 评估板上也会出现相同的行为。 问题似乎也出现在 TI 的参考设计中。

是否有任何关于如何解决此问题的建议? 我们已经生产了数百个此类板。 我们非常感谢您的任何帮助。

此致

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

     我认为下面的勘误表可能是原因。 另请参阅 此处的类似文章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    感谢您的回答。 您是否认为有必要将这些引脚与 GND 连接1kOhm、或者是否可以将其悬空? 从5V 移除 USB0VBUS 后、我们再也看不到错误行为。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas:
    如果您只处于主机模式、甚至可以根据需要将 PB1用作 GPIO。 请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../997751
    e2e.ti.com/.../997751