This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 ULPI 的主机模式示例。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597310/tm4c129encpdt-example-of-host-mode-using-ulpi

器件型号:TM4C129ENCPDT

我无法在主机模式下将外部 usb22.0设置为 woerk。

是否有人在 主机模式下使用外部 ULPI 的工作示例、据我所知、它根本不起作用。

 在主机会话启动时、我尝试将内部和外部寄存器设置回设备模式的所有操作。

最好与 USB3320 ULPI 芯片配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是定制硬件还是 TI 的开发板之一? 您是否尝试过 TivaWare 中的 USB 主机示例之一?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制硬件、  

     我找不到使用外部 ULPI 的主机模式示例、我找到的所有示例都针对具有外部 ULPI 的器件模式。

    我有一个使用主机模式和内部 USB 全速运行的全功能代码、但外部 ULPI 拒绝运行、

    内部寄存器意味着即使我设置为主机模式、它也会切换回器件模式。