This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:无法获取所连接 Launchpad 的 IP 地址

Guru**** 2591760 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596890/ek-tm4c1294xl-cant-get-the-ip-address-of-the-connected-launchpad

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

我对微控制器比较陌生、但我必须在项目中使用 EK-TM4C1294XL 进行串行转以太网(S2E)转换。 对于 S2E 转换、您 可能知道库中已存在名为 Enet_s2E 的工程、因此我成功构建了该工程并运行了该工程、而没有错误。 Enet_S2E 应用托管一个嵌入式 Web 服务器、该服务器提供了一个方便的配置接口、并且可以访问我需要器件的 IP 地址(EK-TM4C1294XL)

要与 Launchpad 通信、我使用的是 TeraTerm、因为我使用的是串行至 TTL、RS232。 当我运行串行转以太网应用程序时、TeraTerm 终端上会显示其正在获取 IP 地址、但无法获取 IP 地址。 我的问题是如何获取 IP 地址? 我做了些什么不对吗?

我已附上 CCS 和 TeraTerm 终端的屏幕截图。 我还添加了一张设置图片、以及我如何连接所有电缆。

如果能提供任何咨询意见,将不胜感激。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enet_S2E 示例使用 UART0、该 UART0通过与 USB 调试器连接关联的虚拟 COM 端口以及连接到图片底部 RJ45连接器的板载 EMAC 和 PHY 连接到 PC。 您必须将 EK-TM4C129XL Launchpad 连接到以太网交换机或集线器、以便它可以从 DHCP 服务器获取 IP 地址。 您向 UART4显示的连接不是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 它在我将以太网连接到交换机后工作正常。

    现在我可以执行 Telnet,但我真正要做的是使用 IP 报头发送数据包。 EK-TM4C1294XL 连接到交换机、我要与之通信的设备也连接到同一台交换机。

    那么、我的问题是、是否有任何方法指定目标 IP? 是否有任何其他方法可以解决上述问题?

    谢谢你

    我们非常感谢您就此提供任何帮助或建议