This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C123GXL:如何在 TM4C123GLX 中产生声音蜂鸣音

Guru**** 2563410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597098/compiler-ek-tm4c123gxl-how-to-create-sound-beep-in-tm4c123glx

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI C/C++编译器

我想在 TM4C123GLX 中使用扬声器(在 Code Composer Studio 中)发出哔声

扬声器      TM4C123

 GND          GND

+               PF2

如何操作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 PWM 输出。 网站上提供了一些一般信息。 这不是 TI 提供的、但您可能会发现它信息丰富:
    developer.mbed.org/.../