This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TM4C123GH6PM:什么是 driverlib

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597377/starterware-tm4c123gh6pm-what-is-driverlib

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Starterware

我将关注一些有关具有 TM4C 微控制器的 TivaWare 的 TI 技术讲座录音、特别是 EK-TM4C123GXL。

这些实验指导我将(链接) driverlib.lib 添加到项目中。 这是什么、为什么需要它?

编译器知道 TivaWare 源文件的路径、如 gpio.h 和 GPIO.c 实验告诉我使用变量 TIVAWARE_INSTALL 来指定此路径。 我假设编译器不需要任何其他信息即可工作。 drivelib 在系统中的哪个位置合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    driverlib.lib 是包含所有 TivaWare 函数的目标文件库。 通过链接到库、无需在 项目中包含 TivaWare 库 C 文件。 也无需重新编译库函数。 在下图中、我将变量 TIVAWARE_INSTALL 定义为"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.177"。