This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:是否在 NDK 中实现了 TCP 快速重新发送?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596706/rtos-tm4c129xnczad-has-tcp-fast-retransmit-been-implemented-in-ndk-yet

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

在五年前发布的"DM648具有 NDK 2.0并支持快速重传丢弃的数据包"中、TCP 快速重传被列为 NDK 的候选对象。  它是否已实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速恢复呢? 是否已实施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    由于缺少请求、此功能尚未实现。 我们将打开该论坛主题、进入增强功能 TT。 某项功能对您有多重要? 您能给我们提供更多有关您为什么需要它的详细信息吗?

    谢谢、
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd:

    我有一个应用、它在以太网上将样本流输出到 TM4C129X。  TM4C129X 设置数据速率、因此它必须能够 控制传输。  与许多流应用程序一样、此应用程序可能会对偶尔的数据丢失不敏感。  我希望以太网错误率小于10**-9,因此数据丢失不会是什么大问题。  我开始使用 UDP 对应用程序进行编码、但为了允许连接限制、我发现自己开始实施类似 TCP 的确认。  因此、我决定我宁愿依赖 TCP 来进行限制。

    但是、TCP 将在数据包丢失时重试、而不是仅忽略丢失。  这意味着、当发生罕见的数据包丢失时、将会出现不必要的延迟。  我决定容忍这种延迟、并假设有足够的额外连接带宽来在发生延迟时赶上。  但是、我想尽量减少它。  TCP 不带快速重新传输、可作为重新传输的额外延迟源。  这就是我为什么要问它。  设置 tcp_SACKPERMITTED 似乎会获得快速重新传输的大部分好处。  此外、我将邮件大小调整为长度小于1500字节、因此可能 甚至不会出现快速重新发送地址所产生的多段确认问题。

    我尝试推送100 Mbit/s、因为数据速率是必须最大程度地提高的关键设计参数。  这会产生另一个问题、我刚刚遇到过这个问题。  您可以 向任意方向通过 TM4C129X 以太网将多少 TCP 或 UDP 数据推送到 Linux 服务器等大型空载主机?  您似乎已经对 TI-RTOS 进行了全面的基准测试、因此如果您有这些 NDK 数据、我不会感到意外。

    我提出这一问题主要是出于好奇,目的是尽量减少风险。  我是否需要该功能?  从上述考虑来看、我可能不会这样做。  但是、如果您实施它、我肯定会为我的套接字连接打开它!

    感谢您的回答。

    此致、

    Leo Bredehoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的使用案例。 我将把它添加到增强请求中。

    我们将深入了解带宽数...

    Todd