This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择电动汽车的微控制器方面需要帮助。

Guru**** 2589420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597259/need-help-in-micro-controller-selection-for-electric-vehicle

您好!

我正在建造电动踏板车。 车辆中有一个主控制系统、该系统将从电机控制器、蓄电池- BMS 等各种其他系统获取信号。 这些数据用于执行一些逻辑操作、还用于通过 SIMM808等网络模块将其推送到后端进行分析。

系统之间的通信接口将由 CAN 和 RS232提供。

在选择控制器时、尤其是在汽车方面、我并不是很喜欢。 需要有关我应该查找的内容以及在为主控制系统选择控制器时应该采取的步骤的建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravsaeen、您好!

    TMS570是基于 ARM Cortex-R 的80MHz 至300MHz 高性能片上开关功能 MCU、可确保高级别诊断覆盖。 这些安全特性简化了 ISO 26262和 IEC 61508以及 BMS、VCU 等功能安全应用的开发

    此致、