This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:将20 x 2 LCD 与 I2C 连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597221/tm4c1294nczad-to-interface-the-20-by-2-lcd-with-i2c

器件型号:TM4C1294NCZAD

你好  

我需要将 TM4C129 EK 与通用的16 x 2或20 x 4 LCD 相连。 由于我无法备用 GPIO、因此我必须使用 I2C 通信将 LCD 与控制器连接。

我具有用于相同操作的 IO 扩展器芯片。

请求我是否可以获得对库或示例代码的支持、以便可以开始。

非常感谢您的支持  

谢谢

Shijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我们有许多使用 I2C 与传感器集线器 Booster Pack 上的传感器进行通信的示例、以及许多使用图形库控制 QVGA 显示屏的示例、但我没有看到使用 I2C 的简单2线 LCD 示例。 也许我们的用户社区中的某个人有一个他们可以分享的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (非常)最近的帖子、"e2e.ti.com/.../596327"
    详细说明了如何使用高度独特的144x32 LCD -能够支持"标准字符模块硬件和软件-以及"时钟串行数据!"

    现在、"时钟串行数据"是(近) SPI (仅限 clk/dat)-这可以使您从 I2C (要求过高) ACK/NAK 的痛苦中"节省"。

    虽然基于 I2C 的 I/O 扩展器可以正常工作、但显示写入将(非常) S L O W。。。。 (经过海龟会"远光"你...)